This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:TMS320F28069M 上的 InstaSPIN 动作

Guru**** 2541610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623095/tms320f28069m-instaspin-motion-on-tms320f28069m

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8301

尊敬的先生:

我购买了一款 TI 开发工具、其中包含"具有 DRV8301和支持 InstaSPIN 的 Piccolo TMS320F28069M MCU"的三相 BLDC 和 PMSM 电机套件。

当我使用名为"InstaSPIN_MOTION _F2806xM.ext"的猜测器来运行电机时、会发生以下一些异常情况:

您能帮我提供如何执行下一步来解决问题的建议吗? 谢谢

e2e.ti.com/.../ti-issue.docx

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我还使用从静止到低速的无传感器控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、它在静止和低速范围内适用于无传感器控制吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅"InstaSPIN 用户指南"(SPRUHJ1G.pdf)的第6节、电机识别过程包括多种状态、某些状态在运行时不提供位置信息、因此在某些状态下、电流波形不是纯正弦波。 纯正弦波形即使与无传感器 FOC 上的转子位置信息一起运行也是理想的、因为对于大多数电机来说、BEMF 波形不是纯正弦波。

    要顺利运行电机识别、需要根据电机规格正确设置一些参数、例如 user.h 中的 USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT、USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT、USER_MOTOR_MAX_CURRENT 和 USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz

    2.无传感器 FOC 在静止和极低速状态下很难工作、稳定性很高、instaSPIN 可以从静止状态良好地启动到低速状态、但在极低速状态下运行是不好的。 如果您的速度要求为零或非常低、例如 instaSPIN-MOTION 是编码器传感器的一个选项、那么最好使用位置传感器运行电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。 延明,问题现已解决。 谢谢。