This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:已请求 DHT22接口代码

Guru**** 2542810 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623570/tms320f28377d-dht22-interfacing-code-requested

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!  

首先,如果这不是发表这篇文章的正确地点,我将表示歉意。

我使用的是基于 Linux 的电路板、该电路板上包含了此问题上提到的微控制器。 我有一个温度湿度传感器,更具体地说,这是一个"DHT22",我想将它连接到电路板并通过 GPIO 进行读取。 我对 GPIO 编程非常熟悉、我发现的所有内容都是 RPI 或 Arduino 的库、它们具有不同的控制器。 我想知道、是否可以管理一些代码示例、这些示例会在这方面有所帮助、或者是否有人已经执行了这些示例、并且可以为我提供有关如何执行这些示例的简短说明。

此致

PD:我想在 c/c++上进行设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈斯、您好!

    快速浏览 DHT22数据表、它使用的协议似乎是定制/点对点协议、因此我们可能无法从 TI 方面为您提供太多使用标准通信接口(I2C、SPI、SCI 等)的示例代码帮助。

    我将编辑帖子标题、以便在社区中的任何人以前都使用过此传感器时、可以更清楚地看到"HT22"器件型号。

    如果您找不到 C2000代码起始点、您可能会尝试移植 aurduino 代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我实际上在寻找一些具有映射存储器的代码、这些代码可以读取引脚的注册表。 我认为这会大有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈斯

    您可以在此处下载 C2000Ware 并参考 GPIO 示例:~\C2000Ware_ \driverlib\f2837xd\examples\cpu1\gpio

    Tommy