请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
首先,如果这不是发表这篇文章的正确地点,我将表示歉意。
我使用的是基于 Linux 的电路板、该电路板上包含了此问题上提到的微控制器。 我有一个温度湿度传感器,更具体地说,这是一个"DHT22",我想将它连接到电路板并通过 GPIO 进行读取。 我对 GPIO 编程非常熟悉、我发现的所有内容都是 RPI 或 Arduino 的库、它们具有不同的控制器。 我想知道、是否可以管理一些代码示例、这些示例会在这方面有所帮助、或者是否有人已经执行了这些示例、并且可以为我提供有关如何执行这些示例的简短说明。
此致
PD:我想在 c/c++上进行设置