This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623346/ccs-tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想为 GPIO 引脚分配一些变量来检查信号、但我无法这样做。 我使用以下方法

GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO20=&Thetta;

请指导我如何将变量分配给任何 GPIO 引脚。 我收到错误、无法将类型 double 的值分配给类型为 uint16的实体。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您只需指定为:

    GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO20=Thetta;//其中 Thetta 可以为0或1

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gautam:
    感谢您的回答。

    实际上、我想将可变信号分配给 GPIO、它正在不断变化、而不是像正弦信号那样在0和1之间。 这是可行的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Muhammad Saleem89">实际上我想为 GPIO 分配可变信号、它不断变化、而不是像正弦信号那样在0和1之间。 这是可行的吗?

    不、这毫无意义。 GPIO 是逻辑0还是1。 您似乎需要生成 SPWM 信号、当通过滤波器时、该信号将为您提供正弦信号。 我是对的吗?

    此致、

    Gautam