请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想为 GPIO 引脚分配一些变量来检查信号、但我无法这样做。 我使用以下方法
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO20=&Thetta;
请指导我如何将变量分配给任何 GPIO 引脚。 我收到错误、无法将类型 double 的值分配给类型为 uint16的实体。
谢谢你。