This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:器件规格(TMS320F28379D)。

Guru**** 2195940 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623188/tms320f28379d-device-specifications-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D

你(们)好

我正在使用 TMS320F28379D ( LAUNCHXL-F28379D 开发套件)

至于数据表、ePWM 的频率为100MHz、系统的频率为200MHz。

对于我的应用、我希望使用 ePWM 的系统时钟。

所以我的想法是:在从 F2837xD_sysctrl.c 程序中更改系统控制指令后。

在哪里可以更改 此程序中的规格以获得200MHz 频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="kudithi nageswararao"]对于数据表、ePWM 的频率为100MHz、系统的频率为200MHz。[/引用]

    请检查此主题以查看表:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kudithi、

    请避免在超出数据表规格的情况下运行器件;器件将在这些条件下不工作。