请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D
你(们)好
我正在使用 TMS320F28379D ( LAUNCHXL-F28379D 开发套件)
至于数据表、ePWM 的频率为100MHz、系统的频率为200MHz。
对于我的应用、我希望使用 ePWM 的系统时钟。
所以我的想法是:在从 F2837xD_sysctrl.c 程序中更改系统控制指令后。
在哪里可以更改 此程序中的规格以获得200MHz 频率。