This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于 USB 通信 Launchpad 的 XDS100通道 B

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/622204/tms320f28379d-xds100-chanel-b-for-usb-communication-launchpad

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379D

您好!

我对 f28379D 中的 USB 控制器有疑问。 应与 USB PHY 连接的 GPIO 42/43也连接到我的 Launchpad 上的 FTDI 芯片。  

我知道 XDS100调试器的通道 B 可用于 UART、而通道 A 用于 JTAG 仿真。 我需要使用 USB 通信、能否以相同的方式使用通道 B、但使用 USB 而不是 UART? 或者使用 launchpad 无法使用 f28379D 的 USB 功能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    F28379D LaunchPad 不是用于评估 F2837x 系列器件上 USB 外设的良好平台。  

    在经过大量电路板返工和连接到外部电路后、您只能使用此 LaunchPad 上的 USB 外设进行实验、这会增加风险。  我真的不能推荐这个。

    如果您想获得用于评估 F2837x 系列 USB 外设的套件、我建议您使用 F28379D 实验板套件(TMDSDOCK28379D)。


    谢谢、
    Brett