请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379D
您好!
我对 f28379D 中的 USB 控制器有疑问。 应与 USB PHY 连接的 GPIO 42/43也连接到我的 Launchpad 上的 FTDI 芯片。
我知道 XDS100调试器的通道 B 可用于 UART、而通道 A 用于 JTAG 仿真。 我需要使用 USB 通信、能否以相同的方式使用通道 B、但使用 USB 而不是 UART? 或者使用 launchpad 无法使用 f28379D 的 USB 功能?
谢谢。