This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMD28X280049M:如何用于独立模式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/622192/tmdxdock280049m-how-to-use-for-standalone-mode

器件型号:TMD28X0049M

大家好、

我们的客户已开始使用 TMD28X0049M 进行评估。

他们尝试从闪存独立启动它、但它不起作用。

请告诉我如何设置为独立模式。

 「参考了 μ m Piccolo F20049M controlCARD 信息指南」(spruic4.pdf)中的表.1入门参考。

 S1:A 位置1关闭

 S1位置1打开

 S1位置2打开

即使在上述条件下打开电源、软件似乎也未激活。

软件是否未写入闪存中?

从 CCS 进行调试是否还不够?

他们在 C2000Ware 示例中使用源代码。

如果需要修改示例代码、请告诉我。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida-San、

    两个注释:

    1. 为了使 F280049M 器件从闪存引导、S1的两个位置都应处于向上位置(OFF)
    2. 我建议尝试 LED_ex1_blinky 项目。  可在以下位置找到该工具:
      \C2000Ware_X_XX_XX_XX\device_support\f28004x\examples\led\
      1. 快速入门文档可以帮助您快速入门:
        \C2000Ware_X_XX_XX_XX\device_support\f28004x\docs\
      2. 导入到 CCS 中后、请将编译配置更改为 CPU1_FLASH。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett