请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMD28X0049M
大家好、
我们的客户已开始使用 TMD28X0049M 进行评估。
他们尝试从闪存独立启动它、但它不起作用。
请告诉我如何设置为独立模式。
「参考了 μ m Piccolo F20049M controlCARD 信息指南」(spruic4.pdf)中的表.1入门参考。
S1:A 位置1关闭
S1位置1打开
S1位置2打开
即使在上述条件下打开电源、软件似乎也未激活。
软件是否未写入闪存中?
从 CCS 进行调试是否还不够?
他们在 C2000Ware 示例中使用源代码。
如果需要修改示例代码、请告诉我。
此致、
Tomoaki Yoshida