This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:fapi_issueProgrammingCommand():一次最大大小为128位:背景和优势?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640599/tms320f28375s-fapi_issueprogrammingcommand-the-max-size-is-128-bits-at-a-time-background-and-benefits

器件型号:TMS320F28375S

您好!

我的客户正在尝试 Fapi_issueProgrammingCommand()。   --[spnu630]

闪存编程的最大大小为128位。 我的客户想知道为什么#更小。 我认为它们的预期值是256位或更多位。

请给出建议。

我想、F021控制 器一次处理128位闪存和16位 ECC、因此该架构仅反映在 API 中。 无论如何、我们非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki-San、

    正确的是、闪存控制器的功能反映在 API 中。
    如果它们需要对超过128位的位进行编程、则必须再次调用编程函数。

    谢谢、此致、
    Vamsi