请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28375S 您好!
我的客户正在尝试 Fapi_issueProgrammingCommand()。 --[spnu630]
闪存编程的最大大小为128位。 我的客户想知道为什么#更小。 我认为它们的预期值是256位或更多位。
请给出建议。
我想、F021控制 器一次处理128位闪存和16位 ECC、因此该架构仅反映在 API 中。 无论如何、我们非常感谢您的回复。