请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好!
我的问题听起来可能很奇怪、但我想知道是否可以"使用"XRS 引脚作为 I/O 引脚、以避免在错误配置中从复位监控器复位(或在我的情况下保持活动状态)。
我想仅管理来自 SW 内部看门狗(while (1))的复位、因为我的复位监控器错误地上拉 XRS 引脚、系统开始切换此引脚并保持被阻止。
有什么想法或方法吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的问题听起来可能很奇怪、但我想知道是否可以"使用"XRS 引脚作为 I/O 引脚、以避免在错误配置中从复位监控器复位(或在我的情况下保持活动状态)。
我想仅管理来自 SW 内部看门狗(while (1))的复位、因为我的复位监控器错误地上拉 XRS 引脚、系统开始切换此引脚并保持被阻止。
有什么想法或方法吗?
谢谢你。
Enrico、
XRSn 引脚不能配置为输出、并将 XRSn 引脚拉低以避免复位。 我认为、了解您的主管不正确的工作原因是一个更好的主意。
可能有一种阻止监控器的方法、但禁用安全机制绝不是一个好主意。 切勿为设备提供禁用监控器的电源。 如果器件在禁用监控器时遇到错误、软件或其他问题、会发生什么情况? 器件将锁定在不良状态!
对于大多数应用而言、使用内部看门狗是很好的选择、但是 某些安全关键型系统需要单独的监控器。 如果硬件工程师在设计中添加了一个监控器、我希望此应用需要监控器、您不应尝试将其击败。 检查此项目的要求、可能看门狗对您的应用来说足够好了、您只需取消主管的配置即可节省一些资金!
此致、
Cody