This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:XRS 引脚作为 I/O 或者与安全装置断开

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638117/tms320f28069-xrs-pin-as-i-o-or-disconnected-from-watchdog

器件型号:TMS320F28069

您好!

我的问题听起来可能很奇怪、但我想知道是否可以"使用"XRS 引脚作为 I/O 引脚、以避免在错误配置中从复位监控器复位(或在我的情况下保持活动状态)。

我想仅管理来自 SW 内部看门狗(while (1))的复位、因为我的复位监控器错误地上拉 XRS 引脚、系统开始切换此引脚并保持被阻止。

有什么想法或方法吗?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enrico、

    XRSn 引脚不能配置为输出、并将 XRSn 引脚拉低以避免复位。 我认为、了解您的主管不正确的工作原因是一个更好的主意。

    可能有一种阻止监控器的方法、但禁用安全机制绝不是一个好主意。 切勿为设备提供禁用监控器的电源。 如果器件在禁用监控器时遇到错误、软件或其他问题、会发生什么情况? 器件将锁定在不良状态!

    对于大多数应用而言、使用内部看门狗是很好的选择、但是 某些安全关键型系统需要单独的监控器。 如果硬件工程师在设计中添加了一个监控器、我希望此应用需要监控器、您不应尝试将其击败。 检查此项目的要求、可能看门狗对您的应用来说足够好了、您只需取消主管的配置即可节省一些资金!

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我将为电路板的下一个硬件版本开发的操作。 此时、我有一些电路板无法修改、因此需要不同的复位方式。 我正在考虑"跳转至复位地址"。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Enrico、
    如果您在等待下一个硬件版本时尝试继续测试/开发、则可能可以移除监控器、切断线迹或添加"蓝线修复"以将该引脚拉至低电平。 这至少允许您测试电路板的其他功能。

    此致、
    Cody