This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:BLPFC 频率

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638801/ccs-blpfc-frequency

工具/软件:Code Composer Studio

1.我想知道两个模块的频率、为什么 CNTL_2P2Z:2是50Hz、 CNTL_2P2Z:1是100Hz

2。  为什么 MATH_EMAVG 模块在程序中被使用过两次?但是、为什么另一个模块不使用?这两个模块的作用是什么?

3.Vrect、该波形是否与图片中所示的波形相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1。CNTL_2P2Z 2用于电压环路控制、与电流环路控制带宽(大约10kHz)相比、带宽要低得多(仅10~20Hz)。 这就是 CNTL_2P2Z 1以100kHz 的速率运行并用于电流环路控制的原因。 但 CNTL_2P2Z 2以50kHz 的速率运行、用于电压环路控制。

    2.我们使用相同的 MATH_EMAVG 宏2次。 这是可选的。 请查看用户指南。

    3、是的、Vrect 看起来是这样的。

    Shamim