你好
我使用3p3z 补偿以50kHz 的频率驱动 ePWM 5A (向上计数模式)降压转换器、并使用一个具有(向上向下计数模式) epwm3A、3B 和4A、4B 的全桥。 根据某些条件、全桥 PWM 频率更改为10kHz 和20kHz。 在50kHz PWM 周期中断中更新了 epwm5的占空比、在10/20kHz PWM 周期中断中更新了 epwm3、4。 ADC SOC 配置为对 所有 ADC 通道使用 epwm5 CTR_ZERO 优先事件。
我的应用程序有4个 ISR: XINT1、epwm3周期、epwm5周期、timer2 int (1KHz)
我需要了解以下内容:
1) 如何为这些 PWM 的正确功能确定通用 ISR、或使用 ADC 中断更新其占空比。
2) 如何为降压转换器使用的通道选择 ADC SOC、并为反馈和输入读数选择全桥。
3) 启用多个 PWM 中断时使用 PWM 优先级的最佳方法、当需要 epwm5中断具有更高的优先级以便在处理 epwm3周期 ISR 时提供 PWM 优先级、以及如何实现它时。
谢谢
推推杆