This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:需要 EnDat 库 PWR CTR?

Guru**** 2563300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639907/tms320f28379d-endat-library-pwr-ctr-needed

器件型号:TMS320F28379D

是成功使用 C2000 F2837XD 上的 EnDat 库所必需的 PWR CTL GPIO。

IDDK 电路板使用此引脚启用和禁用与编码器的电源连接。

由于我们希望为编码器接口开发一种非常便宜的硬件、因此我们希望利用此功能来减少所需 IC 的数量。

如果我们不使用 PWR CTL 并将编码器直接连接到5V、该库是否仍能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    PWR 控制特定于 IDDK 实现。 该库本身不应依赖于 PWR 控制实现。

    Bharathi。