请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 是成功使用 C2000 F2837XD 上的 EnDat 库所必需的 PWR CTL GPIO。
IDDK 电路板使用此引脚启用和禁用与编码器的电源连接。
由于我们希望为编码器接口开发一种非常便宜的硬件、因此我们希望利用此功能来减少所需 IC 的数量。
如果我们不使用 PWR CTL 并将编码器直接连接到5V、该库是否仍能正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是成功使用 C2000 F2837XD 上的 EnDat 库所必需的 PWR CTL GPIO。
IDDK 电路板使用此引脚启用和禁用与编码器的电源连接。
由于我们希望为编码器接口开发一种非常便宜的硬件、因此我们希望利用此功能来减少所需 IC 的数量。
如果我们不使用 PWR CTL 并将编码器直接连接到5V、该库是否仍能正常工作?