This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:有关 TMS320F28377D 中 PWM 模块的问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639738/tms320f28377d-questions-on-the-pwm-modules-in-the-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D

您好!

我希望您能在以下问题上为我提供帮助:

F28377D 技术参考手册(修订版 G)中 TBCTL2寄存器的说明列出了 OneShot SYNC、OSHTSYNC 和 OSHTSYNCMODE 的两个位。 这些位是否提供了另一种加载 TBCTR 寄存器的方法? 或者它们是否与 OneShot 全局加载模式相关? 文本中没有有关此 OneShot 同步的说明。

第1704页的注释“在 ePWM 模块之间同时写入 TBPRD 和 CMPx 寄存器14.4.5”引起混乱。 我是否需要写入寄存器的镜像实例以使链接的写入工作? 请您对此进行澄清吗? 此外、不存在与被镜像寄存器的地址相关的信息。

我在手册中找不到 HRPWM 相关寄存器(如其他 PWM 寄存器的表格)的寄存器位描述。 是否有其他提供信息的文档?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su、

    就 OHSTSYNC 位而言、这些位用于全局负载。 我附上了一张图、该图正在等待下一个 TRM 版本发布(仍然有点"边缘粗糙")。

    HRPWM 寄存器实际上位于 ePWM_reg 中。 它们只能用于具有 HR 功能的模块。 如果您没有看到这些手册、请确保您使用的是 TI.com 上发布的最新手册。

    编辑:我正在查看镜像问题。 当我有明确的答案时、我会回来接您。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    镜像备注出错。 它适用于上一代 ePWM。 请忽略整个注释。 我将在下一个版本中删除它。

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kris、
    感谢您的澄清和提供信息。
    在最新的手册"SPRUHM8G–TMS320F2837xD 双核 Delfino 微控制器技术参考手册(修订版 G)、2013年12月–2017年9月修订版"中、我仍然找不到有关 HRPWM 配置寄存器(HRCNFG、HRCNFG2、HRPCTL 等)位的详细说明。 第15章"高分辨率脉宽调制器(HRPWM)"末尾没有寄存器位定义表。
    此致、