This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-F28027F:LAUNCHXL-F28027F

Guru**** 2576705 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638153/compiler-launchxl-f28027f-launchxl-f28027f

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、TI 员工或用户!

我对您的微控制器"TMS-320F28027F"有疑问

出于控制原因、我基本上希望将外部数字脉冲数据接收到微控制器中、并将其转换为模拟值。  

对于转换、数字脉冲数据的开关频率是一个重要因素。 在这种情况下、是否有任何函数可以计算开关频率?  

例如,在微控制器内部使用 PWM 信号....

啊、我实际上还有一个问题。 数字脉冲将约为20V 脉冲信号.... 那么、在将其连接到 GPIO 引脚之前、我是否必须降低电压???

感谢您阅读我的问题、我希望很快能得到您的回复。

此致

Changbum、儿子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实现此目的的一种方法是使用"eCAP"外设来测量脉冲的时间间隔、然后将其转换为所需的输出值、并使用具有滤波功能的 PWM 来生成模拟输出。  据我所知、我们没有这方面的示例代码、但这非常简单。  eCAP 的用户指南将为您提供有关其工作原理的详细信息:

    http://www.ti.com/lit/ug/sprufz8a/sprufz8a.pdf

    有关将 PWM 用作 DAC 的应用手册。 尽管它是为不同的器件编写的、但它说明了所需的内容:

    http://www.ti.com/lit/an/spraa88a/spraa88a.pdf

    I/O 引脚被限制在大约3.3V 的最大输入(请见数据表)、因此、您需要衰减脉冲。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Richard!
    衷心感谢您的回答。
    我一定会使用'eCAP'函数!
    关于脉冲振幅、我决定使用简单的分压器来衰减脉冲。
    例如、如果外部信号脉冲具有20V 的振幅(最大振幅)、则通过分压器将降至3.3V。
    但是、外部信号会发生变化、这意味着分压后的电压将小于3.3V。
    您在上面提到过、最大输入为3.3V、因此我认为我仍然可以接收此信号。
    这是我的问题。 如果信号低于3.3V、是否有任何缺点或危险会损坏微控制器?
    或者、它不会影响任何其他功能。。。?

    再次感谢、主席先生、我希望你能度过美好的一天

    此致
    Changbum、Son
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来!

    较低电压电平下的器件不存在损坏风险、但要获得可靠的逻辑电平检测、您应确保高电平电压高于+2V、低电平低于+0.8V。  请参阅此器件数据表的"建议运行条件"部分。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需添加:C2000Ware 中有一个代码示例、用于在此器件上配置 eCAP、以测量传入 PWM 的相邻上升沿之间的时间。 这可能有助于您快速入门。 示例为"ECAP_CAPTURE_PWM"。 如果您在默认位置安装了 C2000Ware、CCS 工程将位于:
    C:\ti\c2000Ware_1_00_02_00\device_support\f2802x\examples\structs\ECAP_CAPTURE_PWM

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、再次感谢您的评论!

    但是、我想实现的目标与您的建议有点远。  

    我是说... 我只想使用时间周期作为设计 PI 控制器的一个变量。 它基本上是频率控制。

    传入脉冲序列将是测量的频率、参考频率值将从外部传输。 因此、输出频率 将始终尝试通过 PI 控制器捕获此参考值。  

    因此、我只需要脉冲周期的模拟值、只需将其转换为频率。

    是否有任何方法来实现它或提出建议?

    再次感谢您,期待您的回复:))

    此致、

    长布姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Changbum、

    我的帖子中的方法将提供连续脉冲之间的时间间隔。  您可以使用我描述的 PWM 滤波方法将该值转换为模拟电压、也可以简单地使用数字形式的值。  我看不到您还需要什么。

    您能否澄清一下"脉冲周期的模拟值"的含义?

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应,Richard

    我的意思是脉冲周期的值。

    例如、10ns、10us、10ms 等...

    我唯一感兴趣的是来自脉冲信号的时间周期(实际上是频率、但我可以直接转换它)。

    当然、我可以通过您提供的参考文件来计算周期。

    但是、我想使用时间段值通过 Simulink 构建 PI 控制器...

    但我不知道如何将计算的周期传输到 Simulink 参数中...

    这是我的问题。 我将附上原理图、让您了解清楚

    此致、

    长布姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Changbum、

    好的、谢谢。 现在我了解您要做的是什么。 在您的第一篇帖子中没有提到 PI 控制器或 Simulink、因此我之前的答案集中在使用'eCAP'、从硬件角度来看、这是计算传入脉冲序列周期的最佳方法。

    我假设您使用的是用于 C2000的 Simulink 嵌入式代码产品? 如果是、这将允许您在 F28027器件上配置外设、包括 eCAP、并将脉冲周期数据提取到您的模型中。 Simulink 和 Embedded Coder 不是 TI 产品、因此与它们相关的问题最好发送到 Mathworks 支持论坛。

    此致、

    Richard