This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于 TI Delfino 控制卡的母连接器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637701/tms320f28379d-a-female-connector-for-ti-delfino-control-card

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

你好

我正在使用 Delfino TMS320F28379D controlCARD、期待将此控制卡嵌入我自己的 PCB 中。

主要问题是我没有找到适合此卡的插座连接器。  

该控制卡具有一个 HSEC 180引脚连接器、该连接器具有3行、但我在 DigiKey 和 Mouser 上找到的所有 HSEC 180引脚连接器都有2行、它们不适合该卡。

如果有人能推荐我使用适合此卡的母连接器、我将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nour、

    HSEC 180实际上使用2个连接器!  HSEC8-130-01-L-DV-A 和 HSEC8-160-01-L-DV-A-BL  

    我从 BOM 中提取了这个值。 HSEC 扩展坞的 BOM 和所有其他设计文件可在 controlSUITE 中找到。( \controlSUITE\development_kits\~实验板套件\120or180pin_HSEC_DockingStn-HWdevPkg_v1_1\R4_1)

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢