请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
你好
我正在使用 Delfino TMS320F28379D controlCARD、期待将此控制卡嵌入我自己的 PCB 中。
主要问题是我没有找到适合此卡的插座连接器。
该控制卡具有一个 HSEC 180引脚连接器、该连接器具有3行、但我在 DigiKey 和 Mouser 上找到的所有 HSEC 180引脚连接器都有2行、它们不适合该卡。
如果有人能推荐我使用适合此卡的母连接器、我将不胜感激。
谢谢