主题中讨论的其他器件:DRV8711、 TMDSCNCD28069ISO、 DRV8301、 LAUNCHXL-F28069M
我们使用28069制造了自己的电路板-我们还根据需要使用 x62、x65型号。 基于 DRV8711升压的步进驱动器是电路板的一部分。 步进电机由24V 电源控制。
问题如下:
我们使用14引脚 XDS100V2工具对系统进行编程-当电机未连接且未施加24V 电源时、该工具可正常工作。 施加此电源后、CCS 报告器件未准备就绪/无法编程等 如果我们保持24V 电源开启、电机连接而不会为电机提供电流、那么它就能正常工作。
我们已经尝试在 XDS100V2中使用隔离器-我们也遇到了同样的问题。
我们是否有任何强大的工具可以使用和调试我们的程序?