This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377D:停止链接

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638492/compiler-tms320f28377d-stops-in-linking

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

一位客户在 F28377D 链接上遇到问题。  

他们有一个旧工程、该工程在 CCS V6中构建而不会出现任何问题。 之后、他们将 PC 更新为 WIN7、将 CCS 更新为 V7。 导入工程并使用最新编译器进行编译时、该过程停止链接、如下所示:

客户甚至等待了1个小时、没有任何进展。  

如果他们用较少的 RAM 或闪存修改 cmd 文件、则控制台中会出现错误。  

如果他们从 controlSUITE 导入简单项目、则可以成功构建/链接该项目。  

问题可能出在哪里?  

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦

    您能否先检查是否满足系统要求? 您将需要 SP1或更高版本的 Win7、内存也很重要-请参阅此处的系统要求:
    processors.wiki.ti.com/.../System_Requirements

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、
    客户将编译器从 V16_9_4切换到 V16_9_6、现在运行良好。
    我们不知道为什么 V16_9_4不起作用。
    BR、Jordan