请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
一位客户在 F28377D 链接上遇到问题。
他们有一个旧工程、该工程在 CCS V6中构建而不会出现任何问题。 之后、他们将 PC 更新为 WIN7、将 CCS 更新为 V7。 导入工程并使用最新编译器进行编译时、该过程停止链接、如下所示:
客户甚至等待了1个小时、没有任何进展。
如果他们用较少的 RAM 或闪存修改 cmd 文件、则控制台中会出现错误。
如果他们从 controlSUITE 导入简单项目、则可以成功构建/链接该项目。
问题可能出在哪里?
非常感谢。
BR、Jordan