请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 大家好、
我们正在设计一款三相逆变器、我们将通过 LAUNCHXL-F28379D 实现该控制。 我们可用的电源是12V。因此、对于 launchpad、我们需要3.3V 或5V 电源。 我们需要为此使用直流/直流稳压转换器。 但是、通过搜索、我们未在网站或数据表中找到 Launchpad 的电源要求。 可能是、我们错过了它。
是否有人想提供 LaunchPad-F28379D 的电源要求?
提前感谢。
相关信息
Sifat