This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:电源要求

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638165/launchxl-f28379d-power-supply-requirement

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好、

我们正在设计一款三相逆变器、我们将通过 LAUNCHXL-F28379D 实现该控制。 我们可用的电源是12V。因此、对于 launchpad、我们需要3.3V 或5V 电源。 我们需要为此使用直流/直流稳压转换器。 但是、通过搜索、我们未在网站或数据表中找到 Launchpad 的电源要求。 可能是、我们错过了它。  

是否有人想提供 LaunchPad-F28379D 的电源要求?

提前感谢。

相关信息

Sifat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sifat、

    您可以正确地看到、LaunchPad 需要3.3V 电源、如果需要则需要5V 电源(这可以通过板上的3.3V 电源生成)

    我们不会记录整个电路板的电源要求。 由于这是一个开发套件、我们不知道它可以用于的所有应用。 F28379D 的功耗记录在数据表 中:www.ti.com/.../specifications

    我建议使用工作台电源测试您的应用、并表征不同负载下的电路板功耗。 此电路板功耗的主要驱动因素是 Delfino 本身。 您也可以查看其他器件的额定电流。 我将注意到、USB 提供的电源(500mA @ 5V)可满足独立电路板的要求。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您的回复、我们处于初始设计阶段、我们仅估算功耗。 我们正在考虑为 Launchpad 提供5V 电源。 因此、在选择直流/直流转换器时、我们需要知道整个电路板的近似电流要求。 我们知道它将取决于负载、但我们只想知道最大额定电流、以便我们可以选择直流/直流转换器。 500mA 是否足以满足电路板要求? 或者为了获得安全裕度、1A 将绰绰有余?


    相关信息

    Sifat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sifat、

    很难说。 仅 F28379D 可消耗高达~825mW 的功率。 我没有电路板其余组件最大功耗的细目。 该最大值为125C 和最大电压时、您可能会看到较小的值、尤其是在 EVM 上、因为它不能达到这些温度、因此不应被推压。

    仅对于器件、500mA 至3.3V 电压应足够。 同样、您将需要查看3.3V 电源还将提供哪些电源、并确定这是否足够。

    -Mark