This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:文档 SPRABT3、KP 和 KI 之间的关系。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637131/tms320f2812-document-sprabt3-the-relationship-between-kp-and-ki

器件型号:TMS320F2812
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好的团队:

我对 SPRABT3 ( 针对单相并网逆变器使用 C2000Tm微控制器的软件锁相环设计)和 spll_coeff_comput.xlsx (路径: controlSUITE\libs\app_libs\solar)有两个问题。

1、在 spll_coeff_compute.xlsx 和论坛 (https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/600195/2207692?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SPLL%20Kp%20Ki#2207692) 中,他们都说 wn ( 自然频率)的值应为158.6859,但 在 SPRABT3中,wn = 119.014 (根据  SPRABT3中的公式17)。 哪一个是正确的?

2、我 将 参数(在  SPRABT3中的公式17下)替换为 spll_coeff_compature.xlsx。 稳定时间为30ms、误差带为5%、阻尼比为0.7、自然 频率 为 119.014、  

但我得到 KP = 166.6196、KI = 14164.33 (模板)、而 KP = 166.6、KI = 27755.55 (文档)。 那么、哪一个应该是正确的? 或者 是否有其他方法可以计算 Ki 的值?

3、在 SPRABT3 (第2.2章)中的图3中 、ζ2和 ζ1给出了 0.00001和 0.1、 如何确认 ζ2和 ζ1的值

4、 SPLL_1ph_init (grid_FREQ、_IQ21 ((float)(1.0/ISR_FREQUENCY)))&spll1);

模板是否应为0.001/ISR_FREQUENCY?    ISR_FREQUENCY 的单位是否应为 KHz

谢谢、此致、

KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K.K、

    我不太熟悉软件锁相环、但我看了 SPRABT3。

    问题1、2:SPRABT3已经过修改,现在它为 wn=158.6859,应该是正确的。 如果您使用的是 wn=158.6859,则应得到所需的 KP,Ki。

    问题3:"确认 ζ2和 ζ1的值"是什么意思? 我认为"ζ2和 ζ1的值为0.00001和0.1"只是为了举例说明当 ζ2 <<ζ1时陷波滤波器可以正常工作。

    问题4:我认为(1.0/ISR_FREQUENCY)是正确的、单位是 Hz。 如果要使用0.001/ISR_FREQUENCY、则单位为 kHz。

    希望这会有所帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chen:

    感谢您的详细答复。

    对于问题3、是否随机选择了 ζ2和 ζ1的值? 只需满足 ζ2 <<ζ1的条件即可?

    谢谢、此致、

    K. K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、K.K、

    它不是随机选择的。 不同的 Q 值将提供不同的频率响应、而 Q 值与 ζ2 μ s 相关。 ζ1 Ω 通常是一个非常小的值。
    下面的文档应该为您提供有关陷波滤波器的更多信息。
    www.ti.com/.../slyt235.pdf

    谢谢、