Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好的团队:
我对 SPRABT3 ( 针对单相并网逆变器使用 C2000微控制器的软件锁相环设计)和 spll_coeff_comput.xlsx (路径: controlSUITE\libs\app_libs\solar)有两个问题。
1、在 spll_coeff_compute.xlsx 和论坛 (https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/600195/2207692?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SPLL%20Kp%20Ki#2207692) 中,他们都说 wn ( 自然频率)的值应为158.6859,但 在 SPRABT3中,wn = 119.014 (根据 SPRABT3中的公式17)。 哪一个是正确的?
2、我 将 参数(在 SPRABT3中的公式17下)替换为 spll_coeff_compature.xlsx。 稳定时间为30ms、误差带为5%、阻尼比为0.7、自然 频率 为 119.014、
但我得到 KP = 166.6196、KI = 14164.33 (模板)、而 KP = 166.6、KI = 27755.55 (文档)。 那么、哪一个应该是正确的? 或者 是否有其他方法可以计算 Ki 的值?
3、在 SPRABT3 (第2.2章)中的图3中 、ζ2和 ζ1给出了 0.00001和 0.1、 如何确认 ζ2和 ζ1的值?
4、 SPLL_1ph_init (grid_FREQ、_IQ21 ((float)(1.0/ISR_FREQUENCY)))&spll1);
模板是否应为0.001/ISR_FREQUENCY? ISR_FREQUENCY 的单位是否应为 KHz?
谢谢、此致、
KK