This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:F28035实验板#39;s 套件 USB 文档站问题

Guru**** 2568055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637174/tms320f28035-f28035-experimenter-s-kit-usb-dockig-station-issue

器件型号:TMS320F28035

你(们)好

在具有 F28035 piccolo 控制卡的实验套件 USB 集线站中、哪些引脚用于 eCAN?

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    请参阅原理图和器件数据表。 扩展坞上的引脚编号是实际的 GPIO 编号。 SON 只需映射 CAN GPIO 编号。 此外、供您参考的是、该实验套件没有 CAN 收发器。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gautam 的回复。

    哪些实验套件没有 eCAN? 我在 F28035数据表中发现 F28035支持 eCAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    集线站上的 GPIO30和 GPIO31非常好。 您需要将这些 GPIO (即 CANRXA 和 CANTXA)连接到外部 CAN 收发器 IC、进而为您提供 CANH 和 CANL 差分对。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果遇到问题、请参阅以了解调试提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gautam 和 Hareesh 的回复。