请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INSTASPIN-BLDC 主题中讨论的其他器件:TMS320F28069M、 controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
我有一位客户将 C2000 EVM 与其电机控制卡结合使用。 他们无法在 Code Composer Studio 6或7中找到 instaspin 项目、该项目允许他们修改 IO 缩放以与硬件配对。
您会建议他们尝试哪些项目?