This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/INSTASPIN-BLDC:用于改变 IO 调节的 CCS 项目

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637040/ccs-instaspin-bldc-ccs-project-to-alter-io-scaling

器件型号:INSTASPIN-BLDC
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069McontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我有一位客户将 C2000 EVM 与其电机控制卡结合使用。 他们无法在 Code Composer Studio 6或7中找到 instaspin 项目、该项目允许他们修改 IO 缩放以与硬件配对。

您会建议他们尝试哪些项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要详细说明-它们使用 TMS320F28069M Piccolo MCU。 他们希望实时查看全部三个电机电流和总线电压、但很难找到报告电机相电流的变量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过以下链接从 TI 网站下载 C2000 controlSUITE、并将软件安装在默认目录中、可在以下目录中找到该项目。 客户可以参考用户指南了解如何更改配置、并查找变量以获取电机运行信息。

    www.ti.com/.../controlSuite

    低电压 EVM:C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\InstaSPIN_BLDC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yanming。 您能否指出哪些变量报告3个电机电流和总线电压?