This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:CAN't 获取 InstaSPIN 示例实验以在 CCS 中工作

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637018/ccs-launchxl-f28069m-can-t-get-instaspin-example-lab-to-work-in-ccs

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在按照文档"InstaSPIN 项目和实验室用户指南"中的说明进行操作,并正在尝试完成 Lab01。  

我已将中的示例项目导入到 CCS 中、如用户指南中所示。

然后、我将 Lab01突出显示为我的活动项目、使其在其旁边显示[ACTIVE - Release]。 然后、我可以构建没有错误的项目。 然后、单击绿色虫子以运行程序、此时会显示以下消息:

"C28xx:加载程序:程序的一个或多个部分属于不可写的存储器区域。  这些区域实际上不会写入目标。  检查链接器配置和/或存储器映射。"

我还在调试窗口中收到以下警告:

"0x3FF4FA (未定义符号)"

这意味着我无法调试程序。

据我所知、我已按照字母上的说明操作、即从 MotorWare 和 CCS 的全新安装中进行操作。

有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该补充的是、控制台给出了一个错误消息:
    "C28xx:加载程序:程序的一个或多个部分属于不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。"

    我无法理解为什么它会尝试写入存储器的不可写区域、因为这是未经修改的示例代码!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪个版本的 motorware? 您使用的是哪个 boos TXL 电池组? mw18中似乎没有此类问题、您可以尝试下载最新的 mw18。 您也可以将 lab01跳至下一个实验、因为 lab01只是一个了解 instaSPIN 项目的简单项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    今天晚上、我已经完全卸载了我的所有 TI 软件、并从零开始执行了所有全新的安装。 我正在运行 CCS 的最新版本、并已安装所有更新。 我正在运行我今天下载并安装的最新版本 Motorware、我认为是版本18。

    无论如何、我的 CCS 全新安装和全新开箱即用的 LAUNCHXL-F28069M 都拒绝彼此对话。 我收到以下错误消息:

    连接到目标时出错:
    (错误-1135 @ 0x0)
    调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。
    (仿真包7.0.48.0)

    该板通过 USB 电缆正确连接到笔记本电脑、并且显然在开箱即用示例运行时已通电。 如果我打开我的 Windows 设备管理器、它将显示德州仪器调试探针、然后在该窗口下显示 XDS100类辅助端口和 XDS100类调试端口。 右键单击两者并检查更新显示两者都是最新的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    S1 - 3开关的位置是什么(对于 TRSTn)?
    如果我没有错、连接到调试器应该是向上的位置。
    向下位置用于运行演示(如果开箱即用)。

    此致、
    Maria
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maria:

    昨天晚上,我在大口大口大口之后才想到了这一点。 我在家里和工作中都在两个板之间切换、因此我没有注意到这两个板的开关设置不同。 这已解决了连接问题。

    话虽如此,我原来的帖子中概述的原始错误仍然存在。 我可以编译和调试第二个实验、没有问题、但出于某种原因、第一个实验给了我错误:

    "C28xx:加载程序:程序的一个或多个部分属于不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。"

    我无法理解为什么会给出这样的示例代码、它似乎对其他人都适用。