请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在按照文档"InstaSPIN 项目和实验室用户指南"中的说明进行操作,并正在尝试完成 Lab01。
我已将中的示例项目导入到 CCS 中、如用户指南中所示。
然后、我将 Lab01突出显示为我的活动项目、使其在其旁边显示[ACTIVE - Release]。 然后、我可以构建没有错误的项目。 然后、单击绿色虫子以运行程序、此时会显示以下消息:
"C28xx:加载程序:程序的一个或多个部分属于不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。"
我还在调试窗口中收到以下警告:
"0x3FF4FA (未定义符号)"
这意味着我无法调试程序。
据我所知、我已按照字母上的说明操作、即从 MotorWare 和 CCS 的全新安装中进行操作。
有人可以提供帮助吗?