您好、香榭丽舍
在我最近的客户访问中、几个数字电源客户正在开发性能更高的产品、其 PWM 频率将高于500kHz (至少100KHz ISR 频率)、使用 GaN 器件时可能会高于1MHz。 拓扑为 LLC 或 PSFB。 因此、他们在问、当前的200MHz C2000器件是否能够应对这一挑战? 如果没有、如何使用 C28x 和 CLA 设计架构、也许 CLA 和 C28x 是并行处理的。 我们是否有开发示例代码或计划?
另一方面、我要求客户使用最新的 C2000器件测试其 PWM ISR 的执行时间。
谢谢。
BR、
年轻