This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何在使用多核器件开发高 PWM 频率数字电源应用时设计固件架构

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636604/tms320f28377d-how-to-design-the-firmware-architecture-when-developing-high-pwm-frequency-digital-power-application-using-multi-core-device

器件型号:TMS320F28377D

您好、香榭丽舍

在我最近的客户访问中、几个数字电源客户正在开发性能更高的产品、其 PWM 频率将高于500kHz (至少100KHz ISR 频率)、使用 GaN 器件时可能会高于1MHz。 拓扑为 LLC 或 PSFB。 因此、他们在问、当前的200MHz C2000器件是否能够应对这一挑战? 如果没有、如何使用 C28x 和 CLA 设计架构、也许 CLA 和 C28x 是并行处理的。 我们是否有开发示例代码或计划?

另一方面、我要求客户使用最新的 C2000器件测试其 PWM ISR 的执行时间。

谢谢。

BR、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    在我最近的客户访问中、几个数字电源客户正在开发性能更高的产品、其 PWM 频率将高于500kHz (至少100KHz ISR 频率)、使用 GaN 器件时可能会高于1MHz。 拓扑为 LLC 或 PSFB。 因此、他们在问、当前的200MHz C2000器件是否能够应对这一挑战?

    首先,500kHz 和1MHz 的开关频率与控制 ISR 无关,在 LLC 等高频应用和变频应用中,控制代码的 ISR 的运行频率远低于开关频率。  通常、对于大多数应用、控制 ISR 以100KHz 输出。  更重要 的是外设、借助我们在 F28004x 和 F2837x 上的4类 PWM、我们目前针对这些高级拓扑进行了架构设计、并成功运行了许多具有如此高开关频率的设计。  

    如果没有、如何使用 C28x 和 CLA 设计架构、也许 CLA 和 C28x 是并行处理的。 我们是否有开发示例代码或计划?

    目前、无需开发数字电源的多核示例、我们能够使用 C2000 MCU 控制 MHz 开关转换器、请参阅 我的上述说明、  

    另一方面、我要求客户使用最新的 C2000器件测试其 PWM ISR 的执行时间。

    是的、如果 TMU 在控制环路中存在除法、sin、cos 等、TMU 肯定会有所帮助

     

    -Manish