This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:速度控制加速问题、请提供帮助

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636826/tms320f28027f-speed-control-wind-up-issue-please-help

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好-

我遇到了 InstaSPIN-FOC 速度控制问题、这对我来说是一个真正的问题。 我将尽力解释:

当电机无负载或可以正常处理的负载时、速度控制器会按预期响应。

但是、有时电机被置于重负载下、电机无法遵循加速(TRAJ)计划。 发生这种情况时、如果我突然请求0速、电机会在减速和停止之前继续一小段时间(基于我的加速率)。 在车辆应用中、这是一个安全问题。

我正在寻找一种检测方法。 基本上、当电机速度低于轨迹规划器认为的值时、会发生这种情况。

另一个想法是在我请求0速度时执行一些操作、以"重置"此操作、从而使轨迹规划器速度与电机速度(Speed_krpm)相同。

请鸣响! 感谢您的任何帮助。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asif:

    我的第一印象是它是积分器饱和的处理方式。  您能否说出您将哪个控制器用于速度环路?  是随 MotorWare 提供的 PID、还是其他东西?

    此致、

    Richard