This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:Instaspin FOC 启动问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636516/ccs-tms320f28069m-instaspin-foc-startup-problem

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

我已经使用 InstaSpin FOC 一段时间了、并且一直在我设计的多个高电压电路板上运行电机。 我刚拿到一个新电路板、但在使 Instaspin 软件正常工作时遇到问题。 我知道的唯一一点是、我已经从这个板更改为其他板、这是一些模拟输入的位置。 当我尝试启动电机时、我在 PWM1B 输出上看到大约4到5us 的脉冲、然后我没有看到任何其他东西。 软件似乎检测到错误并关闭。 我没有看到过流的跳闸区域。 我更改了 hal.c 文件中的 ADC、但可能我错过了一些内容。

Instaspin FOC 是否在启动时检查某项内容? 如果我将用于电流和电压反馈的 ADC 通道移动到其他 ADC 引脚、则需要更改代码的 Shat 部分以确保软件正在读取正确的通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要检查 hal.中的映射
    这里有一个文档
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\Tutorials

    您还可以看到新的 proj_lab01、以帮助您验证硬件