请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379S 您好!
我开始使用320F28379S 处理器。
在规格表中、参考了"1.2V 内核"。 您能不能准确解释1.2V 的用途?
我有一个原型板、但我没有将1.2V 连接到 VDD 引脚。 所有其他 VDDA、VDDIO ... 引脚具有3.3V 的电压。
我还没有看到任何缺点、我的代码似乎按预期工作。
处理器是否可以在没有1.2V 内核的情况下使用?