This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:1.2V 内核

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/756767/tms320f28379s-1-2v-core

器件型号:TMS320F28379S

您好!

我开始使用320F28379S 处理器。  

在规格表中、参考了"1.2V 内核"。 您能不能准确解释1.2V 的用途?

我有一个原型板、但我没有将1.2V 连接到 VDD 引脚。 所有其他 VDDA、VDDIO ... 引脚具有3.3V 的电压。  
我还没有看到任何缺点、我的代码似乎按预期工作。  

处理器是否可以在没有1.2V 内核的情况下使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确保 VREGENz 被拉高。 当 VREGENz 未被拉至高电平时、这个情况是可能的-这将导致一些相似器件上的内部 VREG 提供1.2V 电源-但是在这个器件上、它不受支持。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    请您澄清一下。

    为了使处理器使 VREG 电源电压为1.2V,VREGENz 引脚是否需要上拉为高电平或低电平?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处是数据表 p39中 VREGENz 引脚的说明:

    通过内部下拉使能内部稳压器。
    内部 VREG 不受支持、必须是
    禁用。 将 VREGENZ 连接到 VDDIO。

    按照这些说明、请将 VREGENz 引脚直接连接到3.3V (VDDIO)
    由于此器件不支持内部 VREG、请勿将此引脚连接到 GND 以启用内部 VREG。

    此致、
    {eter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。
    谢谢!

    VREGENz 将连接到 VDDIO。

    最后一个问题是,所有 VDD 引脚都可以将去耦电容器连接到 VSS,并且没有任何其他连接方式正确吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是使用内部 VREG 时的情况。 有关电容值、请参阅数据表

    此致、
    Peter