Other Parts Discussed in Thread: OPA365, THS4031
主题中讨论的其他器件:OPA365、 THS4031
我的客户发现 F28035的 AD 采样有问题。 采样电路如下所示。
EPWM1用于触发 ADC。
当没有代码运行(闪存被擦除)时、TEMP 引脚被测量为2.896V。
当使用40kHZ 的采样频率时、 TEMP 引脚的测量电压为2.804V。
使用80kHZ 的采样频率时、 TEMP 引脚的测量电压为2.721V。
因此、问题是为什么在启用 AD 采样功能后实际电压会受到影响? 采样率越高、电压就越低。