主题中讨论的其他器件:SFRA
您好:
我现在使用的是 SFRA 工具。 我发现了一些有趣的东西,我不知道为什么…
我在 SPRABT4A 文档中选取了分立式 PI 控制器、而 PI 用于软件锁相。
PI 是一个简单的增加 PI 控制器:y [n]= y [n - 1]+ err[n]* b0 + err[n - 1]* b1。
当我使用 SFRA 注入信号时、我发现 PI 输出在第一个周期具有偏置。 因此 、由于积分部分和一开始的偏置、输出将变得越来越大。
经过 一段时间的频率扫描后,输出非常非常大....
如果该输出为 PWM 占空比、则可能会出现问题。
您可以看到、输出在开始时有一点偏移或偏置。
我认为 PI 是一个线性控制器、因此它不应该有偏置。
我的问题是、它为什么重要?
有趣的是、当我使用 cos 信号注入时、没有偏置... 正弦和余弦信号是否有任何差异?