请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069F 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:TI C/C++编译器
我有一个使用 CLA 的具有28069的 CCS 项目。 我在漫射 PC 上编译它、但其中一个可能成功、另一个可能失败。
例如:在 CCS7.2上成功、在 CCS7.1.3上失败、但在 CCS7.1.1上成功(编译器6.4.6)。
我们已经安装了最后一个编译器18.xx、并使用它进行编译。