This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28069F:CLA 编译失败

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/756428/compiler-tms320f28069f-cla-compile-failure

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

我有一个使用 CLA 的具有28069的 CCS 项目。 我在漫射 PC 上编译它、但其中一个可能成功、另一个可能失败。

例如:在 CCS7.2上成功、在 CCS7.1.3上失败、但在 CCS7.1.1上成功(编译器6.4.6)。

我们已经安装了最后一个编译器18.xx、并使用它进行编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法告诉您、如果没有更多信息、问题可能会是什么。 它可能与将 ramfuncs 段重命名为.TI.ramfunc 有关。

    我建议使用最新的 C2000Ware 版本和最新的 CCS 版本以及最新的编译器版本。

    谢谢你。
    SAL