This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:具有 BOOSTXL-DRV8323RS

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/756745/ccs-launchxl-f28069m-with-boostxl-drv8323rs

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREDRV8323

工具/软件:Code Composer Studio

我最近获得了一个28069M Launchpad 和 DRV8323RS BoosterPack 板、并且很难找到示例项目的路径。  我有 Motorware、但它没有此驱动程序板的示例。  我尝试了其他驱动程序的一些 LaunchPad 示例、但他们正在寻找一些 CCSV5 (!?) 目录。  我尝试下载了几个地方引用的"GUI"、但找不到一种方法开始下载、似乎会导致网络。  目前有 CCS V8和 Motorware 18、昨天就下载了。 此 LaunchPad 上似乎没有为该驱动程序板制作或支持该驱动程序板。 但我看到的帖子表明其他人已经这样做了。  而旧信息与新信息的混合往往会混淆问题。  

  • 根据对引脚的分析、您可以通过 J4连接将 DRV8323 Booster Pack 插入 J1、对吗? 这是其他人所做的吗?
  • 对于 DRV8323的初始示例项目、人们通常会做些什么?  我认为需要根据它设计的任何驱动器对其进行修改、但最接近的起始位置是什么?
  • 我想使用 InstaSPIN 驱动电机、我是否下载了相关代码?  它是否仅在 ROM 中、我只需阅读用户指南即可访问它? 我之所以选择这款处理器、是因为它支持 InstaSPIN、只是不确定如何操作。
  • 在 motorware 中找到了一系列实验。  他们是否在某处记录了每个人的行为?  我也没有找到它
  • GUI 是仅基于 Web 的、还是可以在本地运行?

很抱歉、这种无组织的情况、但我已经在这种情况下打了几天了个电话、似乎没有取得很大进展、需要一个方向正确的指针。

谢谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike

    很抱歉、我们在 Motorware 18启动后发布了 DRV8323版本、使软件包下载到 MotorWare 外部。 请在此处找到具体细节: e2e.ti.com/.../635499

    有一个实验文档、您可以在 Motorware 中找到该文档:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

    有一个称为 InstaSPIN 通用 GUI 的本地 GUI。 您可以在此处下载 :www.ti.com/.../INSTASPINUNIVERSALGUI

    它将其列为"webapp"、但可以在本地运行而不会出现问题

    InstaSPIN 是专有 ROM 代码(也称为 FAST 估算器)和一组示例的术语、这些示例可实现无传感器快速驱动电机。 如果您的 C2000器件已启用 InstaSPIN、您将下载 Motorware 并按照上面链接的实验指南开始使用该软件

    肖恩