Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 DRV8323
工具/软件:Code Composer Studio
我最近获得了一个28069M Launchpad 和 DRV8323RS BoosterPack 板、并且很难找到示例项目的路径。 我有 Motorware、但它没有此驱动程序板的示例。 我尝试了其他驱动程序的一些 LaunchPad 示例、但他们正在寻找一些 CCSV5 (!?) 目录。 我尝试下载了几个地方引用的"GUI"、但找不到一种方法开始下载、似乎会导致网络。 目前有 CCS V8和 Motorware 18、昨天就下载了。 此 LaunchPad 上似乎没有为该驱动程序板制作或支持该驱动程序板。 但我看到的帖子表明其他人已经这样做了。 而旧信息与新信息的混合往往会混淆问题。
- 根据对引脚的分析、您可以通过 J4连接将 DRV8323 Booster Pack 插入 J1、对吗? 这是其他人所做的吗?
- 对于 DRV8323的初始示例项目、人们通常会做些什么? 我认为需要根据它设计的任何驱动器对其进行修改、但最接近的起始位置是什么?
- 我想使用 InstaSPIN 驱动电机、我是否下载了相关代码? 它是否仅在 ROM 中、我只需阅读用户指南即可访问它? 我之所以选择这款处理器、是因为它支持 InstaSPIN、只是不确定如何操作。
- 在 motorware 中找到了一系列实验。 他们是否在某处记录了每个人的行为? 我也没有找到它
- GUI 是仅基于 Web 的、还是可以在本地运行?
很抱歉、这种无组织的情况、但我已经在这种情况下打了几天了个电话、似乎没有取得很大进展、需要一个方向正确的指针。
谢谢
Mike