Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
主题中讨论的其他器件:controlSUITE、 TMDSCNCD28069ISO
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 DRV8301-HC-EVM RevD 套件(F28069控制卡)上查找2个免费的 ADC 引脚。
我看到 ADC-A4是唯一一个免费且不使用的 ADC。 但我必须将其焊接在电路板下方。
我希望使用 J5连接器上的两个 ADC 引脚、以便可以直接连接到那里。
我的目标是移除 IC-FB 的 R50、移除 I TOTAL 的 R130。 在移除这些电阻器之前、我想了解这两个引脚的功能、我是否会遇到任何问题。
我认为我们在代码中使用了外部 IC-FB (分流电阻器电流感应)、因此我应该能够安全地移除 R50。 I-total 的功能是什么?
谢谢