This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-69M-KIT:DRV8301-HC-EVM 套件修订版上的免费 ADC 引脚。

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSCNCD28069ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/753281/ccs-drv8301-69m-kit-free-adc-pins-on-drv8301-hc-evm-kit-revd

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:controlSUITETMDSCNCD28069ISO

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 DRV8301-HC-EVM RevD 套件(F28069控制卡)上查找2个免费的 ADC 引脚。

我看到 ADC-A4是唯一一个免费且不使用的 ADC。 但我必须将其焊接在电路板下方。  

我希望使用 J5连接器上的两个 ADC 引脚、以便可以直接连接到那里。

我的目标是移除 IC-FB 的 R50、移除 I TOTAL 的 R130。 在移除这些电阻器之前、我想了解这两个引脚的功能、我是否会遇到任何问题。  

我认为我们在代码中使用了外部 IC-FB (分流电阻器电流感应)、因此我应该能够安全地移除 R50。 I-total 的功能是什么?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这与我在该主题中建议的 TI 设计有关吗? e2e.ti.com/.../752382

    如果是这样、并且您计划构建 TI 设计、您应该只需使用 SPI 和 QEP 即可与该设计连接、无需2个 ADC 引脚、因为它们是通过 SPI 连接的 ADC 接口冗余的

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    硬件指南的第4.1节给出了信号说明、该节位于:C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_v105\~Docs

    I-total 是直流总线电流感测、InstaSPIN 不使用该功能。 可以移除 IC-FB、但随后需要使用 IA 和 IB 计算 IC。 如果不使用该输入、最好使用转速计/电位计的 ADC 输入

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复。

    是的、这篇文章是关于 Sin-cos 编码器的早期线程的。 我主要选择使用 ADC 而不是 TI 设计、因为启动 ADC 需要一些时间。  

    因此、我似乎可以使用 I-total、因为 Insta-Spin 未使用 I-total。

    1.当我们有可用的外部 IC 时、为什么需要根据 IA 和 IB 计算 IC?

    2.在 C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_v105\~Docs 中、我可以找到功率级的原理图。 我还想参考 F28069M 控制级的原理图、该原理图不可用。 F28069M Launchpad 的原理图与 DRV8301-69M RevD 套件中使用的 F28069M 控制卡不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)外部 IC 只是一个可用于查看信号的引脚。 IC 和外部 IC 是相同的信号-整个外部控制访问接头组(J5)仅用于访问控制信号。 它们不会映射到不同的输入。 因此、外部 IC 和 IC 是 MCU 上的同一引脚

    2) 2)控制卡设计文件可在此处找到:C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28069ISO_v1_1\R0_4

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sean。