This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F280049C:XDS110错误=>(错误-2131 0x0)/(错误-233 SC_ERR_PATH_BARD)

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/755774/ccs-launchxl-f280049c-xds110-error-error--2131-0x0-error--233-sc_err_path_broken

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个 F280049C LaunchPadTm开发套件,现在我正在尝试使用它。

首先、我执行了自己的代码、但 在 LaunchPad 调试时遇到了问题。 然后、我导入了一个 TI 项目来验证代码中是否存在问题、但发生了相同的问题

已经尝试了很多东西、但无法使调试工作。

以下是一些消息图片:

XDS110错误-233

调试时出错-2131

在这里、大家可以看到 XDS110 TargetConfiguration 和设备管理器。 我没有发现这两者都有任何问题:

希望大家能帮我。

-塞韦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我还拍摄了电路板的一些照片、您可以验证我是否对跳线/开关配置做了任何错误:

    -塞韦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞韦罗、

    有关在 cJTAG 模式下断开 XDS110与 F280049c 连接的最新 emupack、请参阅此通报: e2e.ti.com/.../753823

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它很有效!

    非常感谢!

    此致、

    -塞韦罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴这是问题,而不是其他问题。 我们希望尽快通过官方渠道获得解决方案、并对由此造成的不便深表歉意。

    此致、
    标记